공정 산업에서 디지털화가 가속화됨에 따라, 정보기술(IT)과 운영기술(OT) 애플리케이션 양측에서 발생하는 데이터 흐름이 더욱 증대되고 있습니다. 그렇다면 플랜트의 성능과 생선성을 최적화하기 위해 이러한 데이터를 어떻게 안전하게 활용할 수 있을까요?
이러한 데이터를 효과적으로 활용하기 위해서는 상위 계층의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템인 IT 영역과, 개별 자산 및 직접 제어 시스템인 OT 영역을 연결하는 디지털 브리지가 필요합니다. 데이터를 활용해 공정을 실시간으로 모니터링하고 추적하며, 문서화 및 제어까지 수행하는 포괄적 소프트웨어 시스템인 제조 실행 시스템(MES) 및 분산 제어 시스템(DCS)이 브리지 역할을 완벽히 수행할 것입니다.
과거의 공정 자동화가 단순히 플랜트를 가동 상태로 유지하는 것에 국한되었다면, 오늘날에는 시스템, 인력, 네트워크 전반에 걸쳐 생산 과정을 정확하고 최고 수준으로 실행하는 것이 핵심입니다. MES와 DCS는 원활한 데이터 흐름을 지원함으로써 데이터 기반 의사결정에 필요한 양질의 통찰력을 제공하고, 고도로 자동화되고 유연하며 효율적인 생산 공정을 구축하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.
스마트 제조의 시작: PLC, DCS, 및 MES의 역할
신뢰는 공정 산업 자동화에서 중용하지만 흔히 간과되는 요소입니다. 즉 신뢰란, 지침의 정확성, 파라미터의 무결성, 데이터 신뢰성, 그리고 기록과 실제 현장의 일치 여부에 대한 확신을 의미합니다.
스마트 제조와 공정 자동화는 모두 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 분산 제어 시스템(DCS), 그리고 특정 산업 및 사용 사례에 따라 제조 실행 시스템(MES) 간의 유기적인 상호작용을 기반으로 합니다. 각 시스템은 다음과 같이 서로 다른 역할을 수행합니다:
- PLC는 신속한 자동화 작업을 직접 할당하고 처리하는 역할을 수행합니다.
- DCS는 통합 공정 제어와 운영자 모니터링을 통해 안정적이고 연속적인 공정 운전을 지원합니다.
- MES는 절차 중심의 워크플로와 추적성을 체계화하며, 레시피 또는 배치 기반의 생산 관리를 수행합니다.
이러한 시스템들의 결합을 통해 단순히 “플랜트를 가동하는 수준”을 넘어, 최고 수준의 기준에 맞춰 생산을 정확하게 실행하는 체계로 전환할 수 있습니다. 하지만 신뢰할 수 있는 데이터가 뒷받침되지 않는다면, 이러한 시스템은 잠재 가치를 온전히 실현하기 어렵고 운영자에게 유용한 통찰력을 제공할 수도 없습니다. 시스템이 생성하는 통찰력의 품질은 플랜트 내 개별 자산 및 센서 등 설치 기반으로부터 수집되는 데이터의 품질에 따라 결정됩니다.
공정 자동화의 차세대 진화 단계는 지능형 현장 계기, 제어 시스템, 분석 및 클라우드 환경을 사이버 물리 시스템(CPS)이라는 하나의 유기적인 생태계로 긴밀히 통합함으로써 더욱 발전된 형태를 갖추게 됩니다. 물리적 공정을 디지털로 구현함으로써 CPS는 MES 및 DCS에 공급되는 실시간 데이터의 정확성을 보장할 뿐만 아니라 맥락 정보를 더해 한층 풍부한 데이터를 제공합니다. 이를 통해 보다 스마트한 의사결정, 선제적 조치 및 자율적인 운영이 가능해집니다. 플랜트 간의 연결성이 강화됨에 따라, CPS는 신뢰성과 효율성을 극대화하고 스마트 제조를 위한 미래 지향적 기반을 마련하는 안전한 데이터 기반 중추 역할을 수행합니다.
제조 실행 시스템(MES)과 분산 제어 시스템(DCS): 스마트 제조 실행의 중추
제조 실행 시스템(MES) 및 분산 제어 시스템(DCS)은 디지털화된 운영 환경에서 실행 계층의 역할을 수행합니다. 이 시스템들은 계획, 제어, 인적 활동이 만나는 접점에 위치하며, 데이터가 단순한 정보에서 실행 가능한 운영 데이터로 전환되는 지점이기도 합니다. 플랜트에서 MES 또는 DCS 중 무엇을 사용하든, 실행 프로세스가 더 절차화되고 연결되며 소프트웨어 정의 방식으로 변모할수록 사이버 위협에 대한 취약성과 노출 가능성도 함께 높아집니다.
IT와 OT가 융합되는 접점에 위치한 이러한 시스템은 사이버 위협의 집중 표적이 되기 쉬우며, 단 한 번의 침입만으로도 생산 중단이나 규정 준수 위반, 안전 사고 등의 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 연결성이 강화되는 플랜트 환경에서 회복 탄력성과 데이터 및 정보의 무결성을 보장하기 위해서는 보안 인증, 네트워크 세분화, 지속적인 모니터링을 통해 이러한 디지털 중추를 보호하는 것이 필수적입니다.
공정 산업에서의 운영 우수성 달성
제조 실행 시스템(MES)과 분산 제어 시스템(DCS)은 디지털 전환을 가속화하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 두 시스템 모두 자동화 추진에 효과적이지만, 산업별 요구사항에 따라 특정 시스템이 더 큰 이점을 제공할 수 있습니다. MES가 품질 관리, 추적성 및 레시피 관리를 지원한다면, DCS는 물리적 설비 제어와 공정의 안정성 및 신뢰성 확보에 더욱 집중합니다.
궁극적으로 최종 목표는 디지털 전환과 운영 우수성을 실현할 수 있는 시스템을 구축하는 것입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 각 시스템은 디지털화된 자산과 그 자산이 생성하는 데이터에 기반하여 작동합니다. 따라서 시스템에 양질의 데이터를 공급하는 고성능 측정 계기에 투자하는 것이 스마트 제조와 정밀한 제어 및 신뢰성 확보의 핵심입니다.
실시간 데이터 분석을 통한 효율성 극대화
디지털 기술이 접목된 현장 계기 덕분에 실시간 데이터와 분석 정보를 활용할 수 있게 되었으며, 이를 통해 플랜트 운영자가 전례 없는 수준의 효율성을 달성하고 있습니다. 설치된 계기에서 발생하는 데이터가 지속적으로 수집 및 분석됨에 따라, 공정의 성과를 즉각적으로 파악하고 비효율이 발생할 수 있는 지점을 명확히 시각화할 수 있습니다. 또한 MES, DCS와 같은 실행 시스템은 플랜트 운영자가 데이터를 활용하고 맥락에 맞게 파악할 수 있도록 돕는 운영 허브의 역할을 수행합니다.
공정 산업 내 엣지 컴퓨팅과 클라우드 기술의 통합은 이러한 시스템의 잠재력을 한층 더 끌어 올리고 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 소스 근처에서 데이터를 처리하여, 품질 점검 및 예측 알림과 같은 핵심 과업에 대해 낮은 지연 시간과 운영 가용성을 보장합니다. 클라우드 연결은 여러 사업장의 데이터를 통합하여 시스템 기능을 확장하고, 심층 분석 및 전사적 가시성을 확보할 수 있게 지원합니다. 이 두 기술은 결합을 통해 공정의 즉각적인 운영 제어와 장기적인 최적화를 모두 지원하는 하이브리드 모델을 형성합니다.
실행 체계가 디지털화되고 상호 연결되며 소프트웨어로 정의된 시스템으로 전환됨에 따라, 보안 연결에 대한 의존도가 높아지고 있으며 이에 따른 자산 보호가 핵심 과제로 부상하고 있습니다.