키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

IO-Link는 측정 장치, 스위치, 액추에이터와 같은 필드 디바이스와 PLC와 같은 산업 제어 시스템 간의 양방향 디지털 연결을 제공하는 오픈 소스 통신 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 포인트 투 포인트 아키텍처에서 작동하며, 한 대의 IO-Link 마스터가 여러 대의 IO-Link 장치와의 통신을 제어합니다. 프로세스 자동화 내 특정 사용 사례의 경우, IO-Link는 다양한 이점을 제공하므로 보다 간단한 측정 시나리오에서 선택되는 프로토콜입니다.

IO-Link 기술의 이점

  • 간단한 장치 통신: 소형 애플리케이션(예: 온도, 압력, 유량 또는 레벨 측정)을 위한 센서(측정 장치 및 스위치) 및 액추에이터에 이상적입니다.
  • 비용 효율성: 수많은 현장 디바이스가 필요한 간단한 애플리케이션을 위한 경제적인 선택입니다.
Bottle filling process in beverage production ©Endress+Hauser

음료 생산 과정에서의 병 충전 공정

애플리케이션 예시: 식음료 분야

충전 과정의 복잡성 감소

IO-Link의 표준화된 통신을 활용하여 시장 출시 시간을 단축하고 생산 워크플로우를 최적화하세요. IO-Link를 지원하는 장치를 통해 모든 관련 문서 및 인증서에 원활하게 접근함으로써 식품 안전 및 품질 규정을 준수할 수 있습니다.

  • IO-Link의 자동 장치 식별 및 파라미터 설정을 통한 일관된 자산 관리로 진정한 플러그 앤 프로듀스 기능을 구현합니다.
  • Endress+Hauser가 제공하는 IO-Link 통합 지원 패키지로 통합이 간소화되고 시운전이 신속하게 진행됩니다.
Water distribution process in a biopharmaceutical plant ©Endress+Hauser

바이오제약 공장 내 수분 분배 과정.

애플리케이션 예: 생명 과학

정수 및 배수용 중요 파라미터 제어

제약용 물은 의약품 제조에 필수적인 유틸리티로, 엄격한 품질 보증 및 규정 준수가 요구됩니다. IO-Link 지원 계측 기기는 처리 및 정화에서 유통 및 사용 지점에 이르기까지 전체 물 시스템에서 중요한 공정 파라미터를 지속적으로 모니터링하고 제어합니다. 당사의 IO-Link 호환 포트폴리오는 플랜트 규모에 관계없이 실시간 데이터 수집 및 원활한 통합을 지원합니다.

  • IO-Link 지원 프로세스 및 품질 제어 기기를 확장 가능한 범위로 제공하여 표준화되고 간소화된 운영을 실현합니다.
  • ASME BPE, ISPE 지침 및 글로벌 약전 규정을 완벽하게 준수합니다.

귀사의 산업에서 IO-Link의 최대 성능을 발휘하세요.

IO-Link 기술은 이미 공장 자동화 분야에서 널리 사용되고 있습니다. OEM 고객과 최종 사용자에게 모두 관련이 있는 프로세스 산업별 사용 사례에 대해 백서에서 자세히 알아보세요.

Food and beverage production

식음료

이 백서에서는 저온 살균, 양조, 포장 등 식음료 애플리케이션에서 IO-Link를 사용할 수 있는 방법을 설명합니다.

Water treatment facility

수자원 및 폐수

이 백서에서는 폐수 세척이나 식수 생산과 같은 물 또는 폐수 애플리케이션에서 IO-Link를 사용하는 방법을 설명합니다.

Endress+Hauser의 IO-Link 장치

IO-Link 기술을 적용한 주요 제품을 확인해 보세요 또는 브로슈어를 다운로드하여 전체 제품 포트폴리오를 확인하세요.

/

Endress+Hauser의 IO-Link 기술을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

Endress+Hauser의 IO-Link 기술을 선택하면 IO-Link 장치 등급에서 드물게 볼 수 있는 뛰어난 프로세스 자동화용 장치 품질을 보장받을 수 있습니다. 당사의 기술은 최신 스마트 센서 프로파일 사양을 심층적으로 구현하여 타사 IO-Link 마스터 및 구성 소프트웨어와 높은 상호 운용성을 자랑합니다. 또한 요청에 따라 다른 시스템 구성 요소를 현지에서 통합할 수도 있습니다. Endress+Hauser를 선택하면, 프리미엄 제품에 대해 제공되는 것과 동일한 고품질의 지원을 통해 장치의 전체 수명 주기 동안 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 또한 당사의 장치는 Siemens TIA Portal용 전체 기능 블록 라이브러리와 Rockwell Plant PAx용 포괄적인 추가 명령 라이브러리를 갖추고 있어, 주요 프로세스 제어 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. Siemens 및 Rockwell Automation에 대한 통합에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.

간단한 측정 지점을 위한 Endress+Hauser IO-Link 장치와 공정 자동화의 중요한 측정 지점을 위한 이더넷 기반 Endress+Hauser 기기를 결합하면 디지털화에서 최대의 이점을 얻을 수 있는 훌륭한 기반을 마련할 수 있습니다.

Typical industrial Ethernet network with IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser는 최상의 서비스를 제공하기 위해 IO-Link 및 PROFINET, EtherNet/IP 장치의 포트폴리오를 신중하게 선택했습니다.

IO-Link를 고급 프로토콜로 강화하기

IO-Link는 현장 장치용 효율적인 양방향 디지털 통신에서 우수한 성능을 발휘하지만, IO-Link는 단순한 측정 시나리오와 공장 자동화 환경에서 최적화되어 있으며, 이 경우 디스크리트 센서와 기본 데이터 전송량이 충분합니다. 그러나 고대역폭, 실시간 또는 복잡한 애플리케이션의 경우 IO-Link만으로는 모든 요구 사항을 충족하지 못할 수 있으므로 다른 프로토콜과 통합해야 합니다. 이러한 하이브리드 접근 방식을 통해 제조업체는 기본 센서에 IO-Link의 단순성과 비용 효율성을 활용하는 동시에 복잡한 장치 및 제어 시스템에 더 강력한 프로토콜을 활용할 수 있습니다.

일반적인 상황:

핵심 통합 전략:

더 알고 싶으신가요?

당사의 컨설턴트가 모든 질문에 답변해 드릴 수 있습니다.

미주

다음 내용도 관심 있을 수 있습니다.