키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

양조 설비의 현대화

슈타이네커 양조센터는 엔드레스하우저의 측정 기술을 신뢰합니다.

독일에 위치한 크로네스(Krones)는 각종 신기술 및 최신식 양조 공정을 테스트할 수 있는 모던한 파일럿 양조 시설인 ‘슈타이네커 양조 센터(Steinecker Brew Center)’를 운영하고 있습니다. 센터 내의 80여 측정 포인트는, 모두 엔드레스하우저의 노하우와 기술력에 의존하고 있기도 합니다.

Promag H 300 records water consumption and flow rate of the CIP media ©Krones

Promag H 300은 CIP 시스템의 물 소비량과 유량을 기록하고, 우측의 EngyCal RH33은 유량의 에너지 질량을 측정합니다.

Prowirl F200 for energy balancing ©Endress+Hauser

에너지의 밸런스를 위해, Prowirl F 200은 양조실에서 소비되는 증기의 양을 기록합니다.

세 가지 축을 고려한 설계

  • 첫번째 축은 ‘고객과 시장’입니다. 이를 통해 고객과의 협업을 통해 시장에 최적화된 레시피와 공정 개발이 가능해집니다.

  • 두번째 축은 ‘연구와 개발’입니다. 슈타이네커 양조 센터는 필드 테스트와 타당성 조사와는 별개로, 다양한 과학 연구와 개발을 진행합니다.

  • 세번째 축은 ‘교육’입니다. 이는 크로네스가 실제 생산 공정의 환경과 유사한 조건 하에 임직원 및 고객들을 교육할 수 있게 합니다.

Ralph Schneid 박사

“세계 최고 수준의 지원을 약속하는 서비스 제공자인 엔드레스하우저를 파트너사로 선택해 매우 만족스럽습니다.”

Ralph Schneid 박사
크로네스 양조 설비 , 제품 관리자

양조 센터를 있게 한 비전

과거에 크로네스는 고객의 현장을 직접 찾아가 새로운 프로세스 및 신기술을 적지 않은 규모로 시험하곤 했습니다. 그러한 진행 방식은 장점도 물론 있었지만, 단점이 더 많았던 것이 사실입니다. 프로토타입과 테스트 단계는 엄청난 시간과 비용을 요구했기에 적지 않은 리스크가 있었고, 테스트가 얼마나 잘 행해지는지도 많은 경우 현장의 주어진 조건에 의해 결정되었습니다. 따라서 인하우스 형태의 자체 파일럿 설비를 갖추는 것이 유일한 해법이었습니다.

비전의 실현

양조 센터의 심장과도 같은 핵심 설비는 5 헥토리터 규모의 양조실입니다. 이 같은 시스템의 규모는 최대한의 유연성을 제공하는데, 여러 기술과 결합되어 크로네스의 솔루션을 폭넓게 시연할 수 있기 때문입니다. 양조 센터는 다양한 표준 국제 프로세스를 재현할 수 있을 뿐 아니라, 고객사의 신입 엔지니어 및 내부 임직원들도 교육할 수 있습니다. 교육 과정에는 엔드레스하우저 계기의 시운전 또한 포함되어 있습니다.

디지털화

디지털화가 초점이었다는 것은 시스템의 모든 부품과 구성품에서 찾아볼 수 있는 QR코드에도 분명히 나타나 있습니다. 생산 시스템용 클라우드 기반 소셜 네트워크인 ‘Share2Act’의 관문과도 같은 역할을 하는 이 QR코드들은, 플랜트 오퍼레이터가 문제 발생 시 신속하게 그 해결책을 찾는 데에 도움이 되게끔 사진, 코멘트, 기타 여러 정보를 포스팅할 수 있게끔 해줍니다.