Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

산업재 시장에서의 지속 가능한 솔루션

지속 가능성 활동 및 관련 의사 결정은 수십 년 동안 이루어져 왔지만, 이제는 보다 가시적이고 공식적이며 결과에 집중하는 방향으로 변화하고 있습니다.

Two kayakers overcoming rapids

지속 가능성의 핵심 요소

지속 가능성은 정책이나 프로젝트를 결정할 때 다양한 측면을 균형 있게 고려하는 것입니다:

  • 경제: 자본 구축, 경제 성장 촉진, 수익성 및 장기적인 비즈니스 생존력 증대.
  • 환경: 자연을 보호하고 미래 세대의 필요를 저해하지 않으면서 자원을 책임감 있게 사용하도록 보장합니다.
  • 인간: 인간의 건강과 복지 향상.
  • 사회: 인력 기술 개발 및 직원 간의 결속력, 호혜성, 정직성, 호의적인 관계 조성.

지속 가능한 비즈니스는 이 네 가지 영역을 모두 증진하기 위해 노력하며, 1 어느 하나에 집중할 때는 다른 영역에 대한 고려가 수반되어야 합니다. 2 더 세분화하면 지속 가능성은 사람과 지구를 보호하는 동시에 비즈니스 연속성을 위한 수익의 균형을 맞추는 데 중점을 둡니다.3

지속 가능한 개발을 위해서는 경제 발전과 함께 환경 문제를 고려하는 통합적인 접근 방식이 필요합니다. 1987년 유엔은 지속가능성을 “미래 세대가 자신의 필요를 충족할 수 있는 능력을 손상시키지 않으면서 현재의 필요를 충족하는 것”이라고 정의했습니다.4

탄소 중립을 향한 여정에서 신뢰할 수 있는 파트너: 효율성과 지속가능성을 함께 실현해 나갑니다

변화하는 탄소중립 규제 준수를 지원

프로세스 산업은 배출량 감축, 투명성 확보, 그리고 탄소 중립 목표 달성을 위한 진전 상황을 입증해야 한다는 규제 압박이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 정밀한 공정 모니터링, 신뢰할 수 있는 데이터, 그리고 복잡한 산업 운영에 대한 명확한 이해가 필수적입니다. 엔드레스하우저는 투명한 배출량 모니터링, 검증 가능한 데이터, 그리고 정보에 기반한 의사 결정을 지원하기 위해 정확한 계측 솔루션과 전문적인 애플리케이션을 제공합니다.

산업 부문에서 지속가능성이란 무엇인가요?

최근까지 산업계의 의사 결정은 거의 전적으로 비즈니스 경제성에 초점을 맞추었습니다. 예를 들어, 1900년대 중반 이전에는 산업 공장의 굴뚝에서 생산 공정 중에 엄청난 양의 미립자와 화학 물질이 대기 중으로 배출되었지만, 배출물이 주변 환경과 인간의 건강에 미치는 악영향은 거의 또는 전혀 고려되지 않았습니다. 하지만 지속 가능성이 화두로 떠오르면서 더 이상은 그렇지 않습니다.

환경적 지속가능성은 천연자원의 장기적인 고갈을 피하면서 프로세스나 기업을 유지 또는 지속할 수 있는 정도를 말합니다. 5 이 용어는 비교적 현대적인 개념이지만, 산업계는 20세기 내내 지속 가능성을 극적으로 개선해 왔습니다. 예를 들어, '지속가능성'이라는 단어가 일반적으로 사용되지 않았던 1950년부터 2010년 사이에 철강 1톤을 생산하는 데 필요한 에너지가 톤당 4,500만 BTU에서 1,500만 BTU로 감소했습니다.

Declining energy consumption per ton of steel produced ©Endress+Hauser

경제와 생태계의 상호작용

철강 제조 공정의 개선으로 천연자원 소비와 이산화탄소 배출량이 극적으로 감소한 사례는 경제성이 산업의 지속가능성을 어떻게 견인하는지를 보여줍니다. 지속 가능성 개선은 종종 경제성을 개선하려는 노력의 의도치 않은 결과였습니다.

그러나 지속 가능성과 수익성은 종종 일치하지 않습니다. 예를 들어, 굴뚝에서 오염 물질을 제거하면 환경과 인간의 건강에 도움이 되지만 장비를 구입하고 운영하는 데에는 경제적 비용이 발생합니다. 오염 저감 장비에는 화석 연료에서 정기적으로 생산되는 에너지가 필요하기 때문에 이 문제는 점점 더 복잡해지고 있습니다.

지속 가능성을 개선하기 위한 노력은 수십 년 동안 계속되어 왔지만, 지속 가능성을 찾고 정량화하려면 어디를 살펴봐야 하는지, 어떤 질문을 해야 하는지, 어떻게 가치를 평가해야 하는지 알아야 하는 경우가 많습니다. 지속 가능성에 대한 실행 가능한 계획을 통해 이러한 문제를 해결하기 위한 총체적이고 일관된 노력을 실행하면 우연적인 접근 방식에 비해 더 효과적인 혜택을 더 빨리, 더 적은 부정적인 영향과 함께 제공하는 더 나은 솔루션을 얻을 수 있습니다.

어떻게 하면 산업이 더 지속가능해질 수 있을까요?

지속 가능한 제조 관행을 구현하려면 과거에는 산업 비즈니스 의사 결정에서 간과되었던 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 고려해야 합니다. 과거에는 프로세스 개선 프로젝트를 고려할 때 일반적으로 경제적 투자 회수만을 고려했지만 지속 가능한 제조 프로세스를 위해서는 보다 총체적인 관점을 취해야 합니다.

기업은 경제, 환경, 인간, 사회적 요소를 통합하여 지속가능성을 높이기 위해 노력할 때 다음과 같은 질문을 던져야 합니다:

  • 환경에 덜 부담을 주는 다른 원재료를 사용하여 제품을 만들 수 있나요?
  • 원재료에 따라 에너지 소비가 더 높거나 낮은가요? 얼마만큼?
  • 변경된 제조 공정이 생산 비용에 어떤 영향을 미치는가?
  • 보다 지속 가능한 원자재에 대한 수요 변화가 원가에 어떤 변화를 가져올까요?
  • 고객이 지속 가능한 제품에 대해 프리미엄을 지불할 것인가? 얼마를 지불할 것인가?
  • 지속 가능한 투입 자재를 사용하면 공급망 파트너에게 더 많은 경제적 기회가 창출되나요?
  • 지속 가능한 투입재를 사용하면 인간 개발을 위한 환경이 개선되거나 악화될까요?
  • 어떻게 하면 탄소 배출량을 줄일 수 있는가?

고려한 후 팀은 이러한 요구 사항을 실용적으로 해결하는 솔루션을 구현하기 위해 노력할 수 있습니다. 지속 가능한 제조에 대한 질문에는 기업이 수익을 창출하지 않으면 생존할 수 없기 때문에 경제성이 핵심적인 요소라는 점에 유의해야 합니다. 따라서 경제성을 고려한 지속 가능한 프로젝트가 경제적 현실을 무시한 프로젝트보다 실행될 가능성이 더 높습니다. 지속 가능성의 모든 측면을 염두에 두고 노력을 파악하고 이러한 프로젝트의 이점을 정확하게 정량화하는 것은 어려울 수 있습니다.

경제성도 중요한 동인이지만, 산업계는 환경, 인간, 사회적 요소에도 초점을 맞춰야 합니다. 때때로 공장에서 사고가 발생하거나 예기치 않은 사건으로 인해 초과 배출이 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 사건은 인간과 환경에 해를 끼칠 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

View on Matterhorn mountain in the Swiss alps ©shutterstock/DC9971030

지속가능성 프로세스 및 기술

산업 프로세스는 특정 생산 요건을 충족하도록 맞춤 설계되는 경우가 많으며, 운영 최적화 및 지속 가능한 제조 노력도 마찬가지로 맞춤화되는 경우가 많습니다. 그러나 일부 전략과 기술은 여러 산업에 걸쳐 복제할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

  • 탈탄소화는 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석 연료를 수력, 원자력, 태양열, 풍력 등의 재생 에너지원으로 대체하는 것을 말합니다.
  • 전기화: 화석 연료로 구동되던 프로세스를 전기로 전환하여 재생 가능한 에너지원으로 전기를 생산할 경우 배출량을 줄이는 것을 말합니다.
  • 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 수소를 생산하고 사용합니다.
  • 대기 중 이산화탄소 배출을 완화하기 위해 탄소 포집, 활용 및 저장 시스템을 구현합니다.
  • 물품과 자재를 버리기 전에 여러 번 재사용하여 폐기물과 오염을 줄이는 순환 경제를 개발합니다.
  • 물을 절약하고 재활용하여 원수 필요량을 줄입니다.

이러한 지속가능성 프로세스와 기술 중 상당수가 빠르게 발전하고 있습니다. 전문가들은 앞으로 이러한 방법의 기술적 실현 가능성, 환경적 효율성, 안전성 및 경제성 측면에서 큰 진전이 있을 것으로 예상합니다. 지속 가능성 솔루션은 빠르게 발전하고 있으며 업계는 지속적인 운영을 위해 경제적, 인적, 환경적, 사회적 요소를 고려하여 도입할 준비가 되어 있어야 합니다.

FAQs

미주

지속 가능성에 대해 자세히 알아보기