계기가 오직 4–20 mA 신호에만 의존하던 시절에는 멀티미터가 일상 작업에 없어서는 안 될 필수 도구였습니다.
하지만 오늘날에는 필드 커뮤니케이터가 현장 작업의 핵심 계기입니다. 필드 커뮤니케이터는 더 이상 단순한 핸드헬드 계기가 아니라, 다양한 작업을 지원하도록 설계된 다기능 태블릿입니다.
시간이 흐르면서 필드 커뮤니케이터는 크게 발전했지만, 많은 사용자들은 일상 업무에 쫓겨 고급 기능을 충분히 활용하지 못하고 있습니다.
산업용 사물인터넷(IIoT) 서비스와 결합하면 필드 커뮤니케이터의 활용 잠재력을 극대화해 워크플로우를 최적화하고 효율성을 높일 수 있습니다.
이 글에서는 핸드헬드 커뮤니케이터의 기원과 발전 과정을 살펴보고, IIoT 솔루션과의 통합을 통해 어떻게 플랜트 운영을 변화시킬 수 있는지 알아봅니다.
목차목차
필드 커뮤니케이터의 발전 과정
프로세스 자동화 초기에는 멀티미터가 4–20 mA 신호를 검증하고 루프 무결성을 확인하는 주요 도구였습니다. 이 계기는 기본적인 문제 해결과 유지보수 작업에 필수적이었습니다.
핸드헬드 필드 커뮤니케이터의 도입은 중요한 진전을 의미했습니다. 멀티미터와 달리, 이 계기는 HART와 같은 프로토콜을 통해 스마트 트랜스미터와 직접 상호작용할 수 있었으며, 설정, 파라미터 조정, 진단 등의 기능을 제공했습니다. 초기의 커뮤니케이터는 단순한 메뉴 기반 도구였지만, 수동 설정 방식에 비해 훨씬 향상된 사용자 경험을 선사했습니다.
시간이 흐르면서 필드 커뮤니케이터는 HART, Foundation Fieldbus 등 여러 프로토콜을 지원하도록 발전했습니다. 계기 기능에 대한 접근은 DD/EDD(Electronic Device Description) 또는 DTM(Device Type Manager) 파일에 의해 가능했으며, 이를 통해 계기의 전체 메뉴 트리를 탐색할 수 있었습니다. 이러한 파일이 없을 경우에는 일반적인 접근만 가능해 설정 옵션이 제한되었는데, 이는 라이브러리가 오래되었거나 불완전할 때 여전히 간혹 발생하는 문제입니다.
오늘날의 최신 필드 커뮤니케이터는 광범위한 연결성을 제공해 다양한 프로토콜을 지원하고 하나의 계기에 고급 도구들을 통합한 형태로 발전했습니다. IIoT 서비스와 결합하면 안전한 데이터 접근, 원격 모니터링, 간소화된 워크플로우가 가능해져 플랜트 내에서 여러 도구를 들고 다닐 필요가 없습니다.
필드 커뮤니케이터 사용 방법
필드 커뮤니케이터는 스마트 현장 계기와의 상호작용을 단순화하도록 설계된 다목적 도구로, 주요 기능은 다음과 같습니다.
설정: 필드 커뮤니케이터의 핵심 목적은 설정을 위해 계기의 메뉴 구조에 접근하는 것입니다. 이는 DD/EDD나 DTM 같은 계기별 파일을 통해 가능하며, 이를 통해 전체 기능을 사용할 수 있습니다. 최근에는 FDI와 같은 새로운 표준의 중요성이 커지고 있습니다.
진단: 필드 커뮤니케이터를 통해 진단 데이터를 조회하여 계기 상태와 성능에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 고급 파일 구조는 상세한 데이터를 제공하지만, 기존의 커뮤니케이터는 일반적으로 계기에 물리적으로 가까이 있거나 루프에 연결되어야 했습니다. 현재는 Netilion Health와 같은 최신 IIoT 서비스를 통해 이러한 정보에 원격으로 접근할 수 있습니다.
고급 기능: 레이다 레벨 트랜스미터의 경우 커뮤니케이터가 엔벨로프 곡선을 표시하여 문제 해결과 최적화를 지원할 수 있습니다. Field Xpert와 같은 산업용 태블릿은 노트북 없이도 고해상도 디스플레이를 제공해 사용성을 향상시킵니다. 또한 많은 엔드레스하우저 계기에서 사용할 수 있는 Heartbeat Technology와 같은 서비스는 고급 자산 상태 정보를 수집하여 커뮤니케이터의 기능을 더욱 확장합니다.
신뢰할 수 있는 계기 설정과 진단을 위해서는 필드 커뮤니케이터를 최신 상태로 유지해야 합니다. 여기에는 두 가지 핵심 측면이 있는데, 첫째는 최신 소프트웨어 버전을 설치하는 것이고, 둘째는 다양한 현장 계기의 DD/EDD, DTM 또는 FDI 파일이 포함된 계기 라이브러리를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
과거에는 이러한 도구의 업데이트가 복잡한 과정이었으며, 컴퓨터와의 물리적 연결이나 경우에 따라 적외선 데이터 전송이 필요했습니다. 이러한 방식은 오류나 파일 손상의 위험이 컸습니다. 오늘날에는 과정이 훨씬 단순해졌습니다. 최신 커뮤니케이터는 서버에 직접 연결해 업데이트를 다운로드할 수 있으며, 이를 통해 소프트웨어와 계기 라이브러리를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 예를 들어, Field Xpert와 같은 도구는 직관적인 업데이트 절차를 제공해 계기 파일 누락으로 인한 일반적인 통신 문제의 위험을 줄여줍니다.
IIoT 서비스를 통한 업무 효율화
최신 필드 커뮤니케이터는 산업용 태블릿으로 발전하여 노트북에 필적하는 유연성과 기능성을 제공합니다. 이러한 변화로 IIoT 서비스와의 통합이 가능해져 현장 계기와 관련 문서를 관리하는 강력한 플랫폼을 구현할 수 있습니다.
예를 들어, Field Xpert와 같은 도구를 Netilion Library와 같은 클라우드 기반 서비스와 결합하면 클라우드에서 직접 모든 관련 파일과 문서에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 문제 해결 중에 매뉴얼이나 교정 기록을 찾을 필요가 없으며, 완전한 문서 공유로 효율적인 팀 간 협업도 가능해집니다. 그 결과 효율성이 향상되고 계기 관련 정보의 관리가 더욱 스마트해집니다.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.