캘리브레이션 서비스

프로세스 중단을 최소화하면서 계기 품질을 최신 및 최상의 상태로 유지

정기적인 교정은 계기가 중요 공정을 사양에 맞게 제어하게 하는 데 필수적입니다. 엔드레스하우저는 소급성을 보장하는 간결한 교정 인증서를 적시에 제공합니다. 정확한 현장 테스트에서 공인된 실험실 교정에 이르기까지 엔드레스하우저는 고객의 모든 비즈니스 요건을 충족할 수 있도록 계기 교정의 모든 면에서 지원하고 자문을 제공합니다.

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 프로젝트별로 경제적이고 지속 가능한 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 최고 수준의 산업 표준을 지속적으로 추구하고 있습니다. 엔드레스하우저는 고객의 계기를 위한 완전한 교정 서비스를 제공하기 때문에 엔드레스하우저의 엔지니어는 현장 계기 교정 서비스의 모든 측면을 처리할 수 있습니다. 고객의 개별적인 요구 사항과 기술적 핵심 프로세스는 항상 우리의 중점 사항입니다.

  • 모든 측정 계기에 대해 소급성을 보장하는 교정 진행

  • 적합성 보고서가 포함된 명확하고 종합적인 교정 인증서

  • 모든 교정 문서 및 교정 기록에 대한 중앙 집중식 액세스 제공(요청 시)

캘리브레이션으로부터 얻는 혜택

소급성을 보장하는 공인된 계기 교정

소급성을 보장하는 공인된 계기 교정

엔드레스하우저는 소급성을 보장하는 동시에 ISO 17025에 따라 수행되는 교정으로 완벽하게 규정을 준수하고 감사에 대비합니다. 엔드레스하우저는 최고 수준의 서비스 표준과 운영 인력의 기술적 전문성을 바탕으로 모든 프로세스 계기에 대해 일관된 교정 접근법과 안정적인 결과를 보장합니다.

실험실 서비스를 통한 최고의 정확성 보장

실험실 서비스를 통한 최고의 정확성 보장

엔드레스하우저의 계측 전문성은 계기 수명 주기 전체에 걸쳐 안정적이고 정확하며 일관된 결과를 보장합니다. 세계 곳곳에 위치한 엔드레스하우저의 교정 실험실은 숙련된 전문가와 최첨단 계측 기술을 갖추고 있으며, 소급성을 보장하는 교정 체계을 보유하고 있습니다.

글로벌 계기 파트너가 제공하는 고품질 서비스

글로벌 계기 파트너가 제공하는 고품질 서비스

모든 프로세스와 계기를 안정적으로 사양에 맞게 운영해 보십시오. 엔드레스하우저의 계기 교정 서비스는 어떤 장소에서든 최고의 품질과 일관된 성능을 제공합니다. 엔드레스하우저의 광범위한 서비스는 전 세계적으로 관리되는 역량을 통해 현지에서 제공됩니다.

  • 현지 실험실의 지속적인 성능을 모니터링하는 능력 테스트

  • 교정 표준 준수

  • 서비스 엔지니어의 기술 향상을 위한 교육 및 역량 관리 시스템

안전한 측정을 최우선으로 고려하는 서비스

안전한 측정을 최우선으로 고려하는 서비스

엔드레스하우저의 교정 서비스는 프로세스와 제품의 안전을 보장해 사용자, 소비자 및 환경에 대한 피해를 방지합니다. 매끄럽고 안전하게 운영되는 플랜트는 최우선 과제이고 규정을 준수하는 교정은 플랜트 운영의 핵심 부분입니다. 엔드레스하우저의 광범위한 계기 교정 서비스는 최고의 현장 경험을 제공합니다.

규정 준수를 위한 상세한 정보 제공

규정 준수를 위한 상세한 정보 제공

위험 없이 규정을 준수하고 비용을 절감하는 것은 어려운 과제일 수 있습니다. 특히 수년간 운영되어온 플랜트에서는 노후한 중요 자산에 대해 모두 인식하고 있기엔 부족한 경우가 많습니다. 엔드레스하우저의 컨설턴트는 자산에 대해 완전히 파악할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 프로세스 가용성을 개선하고 위험을 최소화하기 위한 정보를 제공합니다. 그 결과 중요 자산을 위한 적절한 교정 주기 및 방법을 구현할 수 있습니다.

고객과 합의된 서비스 체결

검교정 서비스를 통한 안정적인 플랜트 운영

계기가 정상적으로, 안전하게 운영되게끔 하기 위해서는 정기적인 검교정이 수행되어야 합니다. 엔드레스하우저는 고객 맞춤형 서비스 계약을 통해 고객 플랜트의 가용성과 안전성 향상을 돕습니다. 일상적인 유지 보수 업무는 물론이고, 인지 가능한 범위 내에서 보다 쉽게 예산을 짤 수 있게끔 해주며, 기존의 검교정 운영 방식을 더욱 효율적으로 개선할 수 있는 방안 또한 제안해 드립니다.

전문가와의 만남

업계에는 다양한 도전 과제들이 있습니다. 엔드레스하우저의 전문가는 모든 산업의 교정 프로세스에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있으며 귀사의 고유한 프로세스를 이해합니다. 엔드레스하우저의 지원을 통해 보정 프로세스를 최적화하십시오.