엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

Your career with Endress+Hauser

제품 도구

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

엔드레스하우저, 중국 쑤저우(蘇州, 소주)에 세 번째 생산 공장 완공

다이내믹한 중국 시장의 요구와 변화, 성장에 보다 빠르고 유연하게 대응하기 위한 전략적 움직임으로 세 번째 생산 시설 문 열어

이번에 새롭게 건립된 공장은 2만여 개 기업이 빼곡히 들어서 있는 중국의 대규모 산업 단지의 중심인 쑤저우(蘇州, 소주)에 자리잡았으며, 지난 26일 엔드레스하우저의 임직원과 고객은 물론이고 정부 관계자, 업계 관계자들이 모여 제3공장의 완공을 축하했다고 합니다. 제3공장은 앞으로 중국 엔드레스하우저의 유량, 유체, 온도 측정 계기 엔지니어링과 생산에 힘을 더해줄 것으로 관심이 모아지고 있습니다.

스위스 라이나흐에 위치한 엔드레스하우저 유량계 기술 연구 기지이자 생산 공장인 ‘Flowtec’의 대표직을 맡고 있는 베른트 조셉 쉐퍼는 “이번 공장 건립을 위해 4천 4백만 유로에 이르는 투자가 이루어졌는데, 이는 중국 시장의 엄청난 중요성을 단적으로 보여주는 것”이라고 강조했습니다.

엔드레스하우저는 계측기 포트폴리오 뿐 아니라 프로세스 최적화를 위한 방대한 범위에 이르는 서비스를 제공하고 있는데, 그 중에서도 계측기 검교정 서비스를 통해 생산성과 경쟁력을 제고해 왔습니다. 향후 쑤저우 제3공장에서는 지름이 3m에 이르는 방대한 크기의 전자기 유량계 교정 또한 가능해질 예정인데, 이는 중국 뿐 아니라 엔드레스하우저 그룹을 통틀어 최대 규모의 교정 시설이 되는 셈이라, 쑤저우 제3공장은 여러 측면에서 앞으로 새로운 기준점을 제시하는 생산 시설이 될 것으로 주목받고 있습니다. 크기가 큰 전자기 유량계는 주로 수처리 산업 분야에 사용되는데, 중국의 주요한 국가 정책 차원의 목표 중 하나는 나라 전역에 보다 효과적으로 용수를 공급하는 것으로, 엔드레스하우저는 이 같은 흐름에 발맞추어 정수 처리 공장에 신뢰할 수 있는 정확한 유량 측정 기기를 공급함으로써 기업의 인지도와 시장 점유율을 높여 왔습니다.

마티아스 알텐도르프 엔드레스하우저 CEO는 “시장의 요구와 변화, 그리고 성장에 보다 빠르고 유연하게 대응하고 고객에게 더 가까이 다가가기 위해 엔드레스하우저는 전세계에 끊임 없이 생산 시설을 확대해 나갈 계획이다.”이라고 밝히며, “특히 중국처럼 유례를 찾아보기 힘들 정도로 다이내믹한 마켓에서는 이 같은 적극적인 대응이 더욱 중요하다”라고 덧붙였습니다. 한편, 엔드레스하우저는 중국에 1995년부터 법인을 두고 계측기 시장에서의 점유율 확대를 도모해 왔으며, 상하이와 베이징을 비롯한 11개 오피스에 420여명에 이르는 임직원들이 근무하고 있습니다. 2004년 쑤저우에 유량계 공장이 처음 문을 연 이후 레벨계, 압력계, 온도계, 분석계 생산을 위한 두 번째 공장이 건립된 바 있습니다. 쑤저우 생산 공장에는 290여명의 임직원들이 근무하며 중국 뿐 아니라 아시아 전역에 계측기를 생산, 공급하고 있습니다.

  • The new plant in Suzhou is designed for extremely large instruments with tube diameters of up to three meters. ©Endress+Hauser
  • The 16,500-square-meter facility will help the Group meet disproportionately high growth in the Far East. ©Endress+Hauser
  • The opening of the new building was celebrated in the presence of representatives from government, customers, employees ©Endress+Hauser

연락처

한국엔드레스하우저(주)
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr