메모센스와 리퀼라인이 지나온 10여년의 발자취

센서 헤드에서 측정값을 디지털화해 비접촉식으로 신호를 전송하고 모든 센서 관련 데이터를 저장

수질 분석에서 기존의 연결부와 전송 기술에 대한 아이디어를 논의하기 시작한 것은 1999년으로 거슬러 올라갑니다. 이후 5년 간의 연구와 개발을 걸쳐 2004년 메모센스가 개발 되었고, 그로부터 1년 후 리퀼라인 트랜스미터가 출시되어 메모센스의 모든 장점을 활용할 수 있게 되었습니다. 시간이 흘러 메모센스는 업계의 표준으로 통할 만큼 성공신화를 써내려갔고, 현재까지 판매된 기기 두 대 중 한 대에는 메모센스 기술이 탑재되어 있습니다. 이제 모든 측정 개소는 메모센스 기술을 통해 관련된 모든 파라미터를 사용할 수 있게 되었습니다.

부정확한 측정값, 외부 요인의 영향은 이제 옛말

메모센스/리퀼라인의 등장과 함께 부정확한 측정값은 과거의 일이 되었습니다. 메모센스의 주요한 특징 중 하나는 전극과 케이블 간 연결이 직접 접속이 아닌 유도적인 전기 접속이라는 것입니다. 전극의 헤드와 케이블의 연결단자가 절연체로 완전히 몰딩된 타입을 사용하는데, 기존의 pH 시스템은 낮은 전압과 센서 장치 내부의 높은 저항으로 인하여 트랜스미터와 높은 임피던스 접속이 필요했지만 메모센스는 이와 같은 문제점을 모두 해소했습니다. 모든 데이터와 전력은 유도전류를 통해서 전달되며, 절연체로 몰딩되어 있으므로 수분이 침투할 염려가 없습니다. 또한 접속 부분의 습기는 정확한 측정에 방해요소로 작용했지만 메모센스의 비접촉 연결방식은 오염과 습기의 영향을 받지 않기에 아무런 문제를 발생시키지 않습니다. 이와 같은 유도체에 의한 비접촉 접속방식은 주변환경이 습기와 오염상태에 있다 하더라도 센서를 신속하고 쉽게 교체할 수 있습니다.

다양한 적용 분야와 여전한 발전 가능성

음용수를 얻기 위한 하수 담수화, 폐수 처리 플랜트에서 하류로 흘러 들어가는 용수 보호, 식음료 생산 공정에서 세척제 농도 측정 등, 적용 분야는 대단히 다양합니다. 어떤 산업 분야에 적용될 때나 공통적으로 들 수 있는 메모센스/리퀼라인 플랫폼의 장점은, 작업 부하는 감소시키고 공정 과정의 안정성은 향상시킨다는 것입니다. 최초 개발 이후 10여년의 시간이 흐른 지금, 기술력을 기반으로 한 토대는 이미 마련되어 있고, 포트폴리오는 계속해서 나아지고 있으므로 향후의 발전 가능성 역시 무궁무진합니다. 축적된 성과에 힘입어 지난 2016년에는 엔드레스하우저가 미국의 컨설팅 회사 '프로스트 앤 설리번'으로부터 수질 분석기 분야의 글로벌 리더로 선정되기도 했습니다.

Memosens Liquiline ©Endress+Hauser