검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

장기간의 안정적인 발전소
운영을 위한 수처리 품질 관리

SWAS(Steam / Water Analysis System) 솔루션을 통한 시스템의 부식 및 스케일링 최소화

발전소 어플리케이션에 있어 수처리 품질은 터빈, 보일러 및 배관의 부식 및 스케일링을 방지하는데 매우 중요한 요소 중에 하나입니다. 보일러 공급수 및 증기의 불순물과 같은 입자는 터빈의 수명을 단축시킴에 따라 고가의 유지보수 비용을 야기합니다. 또한 수질이 저하되면 열효율성의 감소로 인하여 추가적인 유지보수에 대한 부담이 증가합니다.

발전소의 모든 물과 증기 사이클을 위한 모듈러 시스템

©Endress+Hauser

엔드레스하우저의 SWAS(Steam / Water Analysis System) 솔루션 패널은 수증기 루프의 무결성을 항상 유지할 수 있도록 발전소의 수질을 실시간으로 모니터링합니다. 열교환기, 보일러 배관 및 과열기의 스케일링을 방지하기 위해 pH, 전도도 그리고 Na+과 같은 중요한 공정 파라미터를 안정적으로 측정하며, 결과적으로 공정 제어 기능이 크게 향상되고 가동 중지 시간이 최소화됨에 따라 전체적인 발전소의 운전 수명이 연장됩니다. 또한 SWAS 솔루션 패널은 사용자의 요구사항에 맞게 모듈식으로 확장과 사용자 구성이 가능합니다.

실시간 모니터링 및 온라인 분석

발전소 루프의 여러 지점에서 증기와 물을 온라인으로 분석할 뿐만 아니라 공정의 실시간 모니터링을 통해 시스템으로 가중되는 부하에 선제적으로 대응할 수 있습니다. 부식성 요소가 안정적으로 감지되고 기계적 손상을 야기하는 불균형이 예방됩니다. 또한 계측기기에서 제공하는 측정값에 대한 사용자 변조 방지 문서화는 보일러 및 터빈 공급 업체의 보증 관련 문제와 관련하여 객관적인 자료를 제공합니다.

SWAS 패널 솔루션의 특장점은 무엇입니까?

  • 사용자 환경의 어플리케이션에 따른 맞춤형 솔루션

  • 발전소 운전 안전 및 효율성 향상을 위한 고품질 계측

  • 디지털 기반의 Memosens로 안전하고 간편한 오프라인 교정과 신뢰할 수 있는 측정 및 사용자 친화적인 유지보수

  • 8개의 채널까지 연결이 가능한 Liquiline 멀티 채널 트랜스미터로 초기 투자비 감소

  • 모듈식 구조로 확장과 변경이 용이

  • 다양한 산업 표준에 따른 안정적이고 안전한 작동의 보장

고객 피드백

"엔드레스하우저는 계속해서 변화하는 발전소의 까다로운 요구사항에 대해 모듈식 시스템을 통해 대응하고 있습니다. 모듈식 시스템은 기본부터 최대 부하에 적응할 수 있으며, 추가적인 파라미터에도 적용 가능하도록 업그레이드되는 유연한 시스템입니다. " 히타치(Hitachi)' 유럽 법인의 화학 분야 수석 엔지니어, 세네르 구에네스(Sener Guenes)