Tunable Diode Laser 방식의 분석기

빠른 응답 속도와 신뢰할 수 있는 수분 측정 제공

SpectraSensors는 프로세스 라인을 부식시킬 수 있는 수분, 이산화탄소, 황화수소, 산소 그리고 아세틸렌 등의 함량을 분석하는 레이저 기반 가스 분석기를 개발하여 공급함으로써 심각한 문제를 일으킬 수 있는 파이프라인 내부부식에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다. TDL (Tunable Diode Laser) 방식의 수분 분석기는 실시간으로 측정된 프로세스를 매우 빠른 반응 속도로 분석하여 신속한 프로세스 모니터링을 가능하게 하는 동시에, 샘플 비접촉 방식의 디자인과 매우 섬세한 특정 파장으로 센서가 오염물질에 영향을 받지 않기 때문에 레이져 센서의 긴 수명 유지가 가능합니다.

장점

  • 가스를 투과하는 매우 섬세한 레이저 광선을 통해 정밀한 측정 가능

  • 비접촉 방식 디자인으로 레이져 센서를 분리, 보호함으로써 긴 제품 수명 유지

  • 추가적인 사이트 교정이 필요 없는 레이저 기술로 유지보수 비용 절약

SpectraSensors Inc.

천연 가스 생산, 운송, 저장 및 처리, 정유 및 올레핀 플랜트와 대기 모니터링 애플리케이션 등의 공정에서 습도, 이산화탄소, 황화수소 및 산소 등에 의한 프로세스 내부 부식은 심각한 사고를 일으킬 수 있기 때문에 전 세계의 프로세스 관리자들이 끊임없이 우려하는 부분입니다.

SpectraSensors는 프로세스 라인을 부식시킬 수 있는 물질들을 감지하는 레이저 기반의 가스 분석기를 개발하여 공급함으로써 이러한 문제에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.

빠르고 정확한 측정 동시에 비용 절감 가능

센서 표면에 흡수 또는 흡착되는 기존의 전형적인 수분 분석기들은 응답에 몇 분 혹은 몇 시간까지 소요되며, 프로세스 모니터링 과정에서 거친 환경적 요소에 직접 노출되는 센서를 사용하기 때문에 비교적 짧은 수명을 감수해야 하는 불편함이 있었습니다.

그러나 TDL 방식의 수분 분석기는 실시간으로 측정된 프로세스를 즉각적으로 분석해 매우 빠른 응답이 가능한 동시에, 비접촉 방식의 디자인과 매우 섬세한 특정 파장으로 센서가 오염물질에 영향을 받지 않기 때문에 긴 제품수명 유지가 가능합니다. 더불어, 레이저 분석 기술은 공장 교정 후 추가적인 사이트 교정이 필요 없기 때문에 유지보수에 매우 효율적입니다. 따라서 TDL 기반의 센서를 사용하면 소모품 재고 비용 등의 실질적인 비용 뿐 아니라, 촉매제로 인한 공정 중단의 매우 높은 기회 비용까지도 절감할 수 있습니다.

더 많은 SpectraSensors 제품 확인하러 가기

Gas analyzer

6,500개 이상의 천연 가스 생산, 운송, 저장 및 처리, 정유 및 올레핀 플랜트와 대기 모니터링 애플리케이션 공정에 설치되어있는 SpectraSensors의 가스 분석기

Gas analyzer ©Endress+Hauser

센서의 부식 및 손상을 발생시키는 위험하고 극심한 환경으로부터 센서를 분리, 보호하여 Long term Cycle을 보장합니다.

Gas analyzer © SpectraSensors

기존의 표면 기반 센서들이 부정확한 수분 측정치를 계속해서 전송하는 데 비해, 레이저 분광법을 사용한 SpectraSensors의 가스분석기는 실시간으로 측정된 스트림 분석을 통해 매우 높은 정확성과 즉각적인 응답을 구현합니다.

연락처