키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

다가오는 디지털 시대에 최적화된 새로운 압력계

엔드레스하우저 압력계와 차압계로 공정의 안전성을 향상시키십시오.

발행일: 05.10.2020

도전 과제

산업계의 숙련된 인력 부족 현상이 심화됨에 따라, 계기의 손쉬운 작동법은 고객사의 필수적인 요구사항이 되었습니다. 어려움을 겪고 있는 주요 공정에 대한 개정은 현장에 있는 장비와 시스템에 대한 충분한 지식이 없는 서비스 제공업체가 진행하는 경우가 많습니다. 화학 산업의 경우, 안전 기준을 요구하는 계기의 수가 최근 몇 년 동안 큰 폭으로 증가했으며, 안전 무결성 수준(SIL)에 따른 Proof 테스트의 횟수 또한 증가했습니다.

손쉬운 작동

이러한 모든 개발을 충족하기 위해 새로운 Cerabar 및 Deltabar 압력계 라인을 단순화 했습니다. 시운전 및 SIL 인증 테스트의 작동 순서 안내를 포함하는 SmartBlue 앱을 통해 직관적인 작동이 가능하게 하였고, 최대 15m의 거리에서도 블루투스 인터페이스를 통해 운영 및 관리가 가능합니다. 따라서 접근하기 어렵거나 위험한 영역에 있는 측정 지점도 손쉬운 유지보수가 가능해졌습니다.

인더스트리 4.0 에 최적화

NAMUR 로드맵 "Process-Sensors 4.0"은 디지털 프로세스 센서의 세 가지 핵심 기준인 무선 통신, 센서 진단 그리고 센서 및 프로세스에 대한 정보 제공이 가능합니다. Bluetooth® 및 하트비트 기술 옵션 기능을 통해 새로운 Cerabar 및 Deltabar 제품 라인은 새로운 기준을 충족합니다.

하트비트 기술

하트비트 기술은 유지 관리 직원이 측정 지점을 검증할 수 있도록 지원합니다. 이 작업은 Bluetooth 연결 및 SmartBlue 앱을 통해 3 분 이내에 프로세스 중단없이 수행 가능하며, 모든 테스트에 대한 자세한 정보를 제공하는 검증 프로토콜이 자동으로 생성됩니다. 전체 테스트 범위가 95 % 이상으로, 측정 계기에 대한 유지 보수 작업을 사전에 계획하고 다운타임을 줄일 수 있습니다.

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.