수질 분석기에 확대 적용된 엔드레스하우저만의 자가 검증 · 진단 기능, ‘하트비트 테크놀로지’

공정 중단 없이 간편하게 기기의 이상 유무를 확인하고, 결함을 감지함으로써 고질적인 다운 타임 해결 및 검사 주기 연장 가능

고객이 신뢰할 수 있는 측정 값은 효율적이며 안전한 생산 프로세스를 위해 중요합니다. 측정 된 값의 신뢰도를 높이기 위해 엔드레스하우저는 자가 검증 및 진단 기능인 ‘하트비트 테크놀로지(Heartbeat Technology)’를 수질 분석기군으로 확장해 론칭했습니다. 하트비트 테크놀로지란 공정 중단 없이 간편하게 기기의 기능 이상 유무를 확인하고, 시스템 오류나 공정에 영향을 줄 수 있는 결함에 대해 미리 감지함으로써 고질적인 다운 타임 해결 및 검사 주기를 연장할 수 있게 해주는 엔드레스하우저만의 독보적인 자가 검증 및 진단 기술을 이릅니다.

검교정 과정에서의 시간 소모와 비용 낭비를 효율적으로 개선

공정을 관리하고 운영하는 산업 현장 운용자들은 정기적인 플랜트 검사 기간이 다가오면 긴장감을 늦출 수 없습니다. 많은 회사들이 연간 검사를 위해 공장 가동을 일시적으로 중지하거나, 안전성 및 정확도를 확보하기 위해 장비를 반출하여 검교정을 진행하고 있는데요. 하트비트 테크놀로지는 이렇게 많은 시간과 비용이 소요되는 프로세스를 보다 효율적으로 개선해줍니다. 엔드레스하우저가 하트비트 테크놀로지를 최초로 선보인 것은 유량계와 레벨계였으며, 이제는 수질 분석기에도 확대 적용되어, 보다 손쉬운 검/교정이 가능해졌습니다. 하트비트 테크놀로지가 장착된 제품은 기능적으로 진단, 검증, 모니터링이라는 세 가지 기능을 탑재하고 있습니다. 명확한 해결 방안으로 광범위한 자기 진단(Heartbeat Diagnostics), 운전 중에도 이뤄지는 손쉬운 장치의 검증(Heartbeat Verification), 프로세스 및 유지 보수 최적화를 단순화하는 데이터 처리(Heartbeat Monitoring)가 그것입니다.

수질 분석기에 탑재된 하트비트 테크놀로지의 실례

엔드레스하우저는 수질을 모니터링하기 위해 필요한 모든 분석 파라미터를 다룰 수 있는 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공하고 있는데요, 메모센스(Memosens) 디지털 센서로 수질 분석에 관련된 통합적인 플랫폼을 제시하고 있는 리퀼라인(Liquiline) 시리즈를 예로 들자면, 하트비트 테크놀로지가 탑재된 리퀼라인 플랫폼의 기기로 수질 분석 프로세스가 행해지면, 트랜스미터에 연결된 모든 메모센스 센서의 성능과 상태를 지속적으로 평가합니다. 상태 값이 특정 한도 이하로 떨어지면 고객은 해결 방안에 대한 진단 메시지를 받을 수 있고, 측정 포인트는 작동 중에도 쉽게 상태를 확인 할 수 있으며, 보고서는 자동으로 리퀼라인 트랜스미터 및 연결된 센서에 대하여 ‘Pass’ 또는 ‘Fail’이라는 용어로 명확하게 진단에 결과를 생성합니다. 또한 사용자가 트렌드를 파악할 수 있도록 해주는 측정 포인트 및 프로세스 데이터를 제공하여 사전에 예측가능한 유지보수 계획을 수립하거나, 생산 품질과 안정성에 대하여 최적화 할 수 있게 해줍니다.

플랜트의 안정적이고도 효율적인 운영을 돕는 독보적인 기술

하트비트 기술로부터 제공되는 진단 정보는 리퀼라인 장치 디스플레이, 생성 된 확인 보고서에서 사용할 수 있으며 디지털 필드 버스 통신 프로토콜을 통한 모니터링을 위해 DCS에 전달할 수 있습니다. 하트비트 테크놀로지는 리퀼라인 트랜스미터 및 연결된 각 센서의 상태를 지속적으로 계산합니다. 이 때의 상태는 리퀼라인 트랜스미터의 디스플레이창을 통해 스마일 아이콘, 또는 0%(열악함)와 100%(우수함) 사이의 값으로 수치화 되어 시각화 됩니다. 예를 들어 새로운 센서가 리퀼라인 플랫폼에 연결되면 센서 상태 및 유지 보수 타이머가 100%에서 시작되어, 센서의 마모 및 마지막 유지 보수 및 이후 시간에 따라서 값이 감소되어 표시되어 사용자가 보다 쉽고 객관적으로 파악 할 수 있게 도와줍니다. 이러한 하트비트 테크놀로지를 활용하여 작업자는 항상 측정 포인트의 상태를 알 수 있습니다. 따라서 갑작스러운 고장이나 고장 가능성을 최소화 할 수 있으며, 동시에 불필요한 유지 보수 작업과 현장 작업을 피할 수 있습니다. 따라서 측정 루프의 가용성과 안전성을 높은 수준으로 유지하면서 운영 비용(OPEX)을 절약 할 수 있습니다.

Heartbeat Technology in analytical devices ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser