엔드레스하우저, 수분 측정 계기 제조 기업 인수
IMKO Micromodultechnik 인수로 포트폴리오 강화
엔드레스하우저는 혁신적인 수분 측정 시스템 제조 기업인 IMKO Micromodultechnik의 인수를 통해 포트폴리오를 더욱 강화하고자 합니다. IMKO의 본사는 독일 에틀링겐(Ettlinge)에 기존 그대로 위치하게 될 것이며, 19명의 임직원 또한 고용의 변화 없이 유지될 예정입니다.
레벨계와 압력계 생산을 담당하는 엔드레스하우저 마르부르크의 안드레아스 마이어(Andreas Mayr) 대표이사는 “엔드레스하우저가 기존에 보유하고 있는 주요 파라미터 측정 기술에 IMKO가 개발한 수분 측정 기술이 더해져 영역 확장이 가능해질 것.”이라고 언급하며, “게다가 IMKO가 사용하는 기술은 엔드레스하우저가 레벨 측정을 위해 사용하는 기술과 유사한 측면도 있다.”고 덧붙였습니다.
혁신적인 기술
IMKO 시스템은 시간 영역 반사법(Time Domain Reflectometry)을 사용해 수분을 측정합니다. 마이어 대표이사는 "이 혁신적인 기술은 다른 기술에 비해 큰 이점을 제공하는데, 측정 대상의 전도도에 영향을 받지 않을 뿐 아니라 안정적이고 정밀한 측정값을 자랑하는 동시에 비용 효율적.”이라고 강조했습니다.
IMKO의 시스템은 현재 건물과 토양, 환경 모니터링 및 식음료, 화학 및 생명과학 산업의 공정 엔지니어링 분야에 폭넓게 사용되고 있습니다. 마이어 대표이사는 “이번 인수를 통해 향후, 실험실에서 프로세스에 이르기까지, 고객의 전과정을 지원하는 전략을 추진하고자 한다”고 밝혔습니다.
장기적 관점
IMKO는 1984년 커트 쾰러(Kurt Köhler)에 의해 설립되었습니다. 67세의 이 혁신가는, 기업의 지속적인 성공을 보장하기 위해 IMKO를 보다 영향력 있는 기업체에 매각하고자 계획하고 있었으며, 전세계 각지, 다양한 산업군에 고객사를 보유하고 있는 엔드레스하우저가IMKO의 시장을 넓혀 주리라는 판단 하에 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 또한 IMKO는 엔드레스하우저와 마찬가지로 가족 경영 기업이라, 공유하는 가치, 기업 문화, 지향점이 유사한 것 또한 결정을 돕는 요소였다고 합니다.
엔드레스하우저는2017년 10월 1일부로 IMKO를 인수할 예정이며, IMKO의 새로운 대표이사를 선임하기 위한 작업이 현재 진행 중입니다. 설립자 커트 쾰러는 이 같은 기업의 과도기를 감독하고, 매끄러운 인계가 이루어질 수 있도록 하기 위해 향후 1년을 더 회사에 머물 예정입니다.