Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
폐수 플랜트 사업자가 직면한 여러 과제 중 하나는 규제가 점점 엄격해지는 가운데 폐수 처리 비용의 효율성까지 고려해야 한다는 것입니다. 비용 발생의 주요 요인 중 하나는 에너지 소비입니다. 폐수 처리 플랜트에서는 총 에너지 수요의 약 60%가 폭기에 사용됩니다. 많은 플랜트에서는 이미 온라인 산소 및 영양염류 측정을 통해 배출구 한계를 크게 개선하고 최대 30%의 에너지를 절약했습니다.
신뢰할 수 있는 생물학적 프로세스를 구축하려면 박테리아를 위한 최상의 환경을 조성해야 합니다. 중요 파라미터로는 용존산소, pH 및 온도와 유역에서의 박테리아 농도를 나타내는 부유 물질이 있습니다. 산소, 암모늄 및 질산염을 기반으로 박테리아 프로세스를 모니터링하면 엄격한 규제를 준수하는 동시에 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다.
환경 관련 파라미터에 대한 세심한 모니터링으로 신뢰할 수 있는 박테리아 프로세스 구축
향상된 질화 프로세스 제어를 통한 암모늄 사용 감소
정밀한 산소 측정을 통한 블로어의 에너지 소비 최적화
엔드레스하우저는 측정 원리와 포트폴리오 측면에서 다양하고 광범위한 계측 기기를 제공하고 있습니다. 최첨단 디지털 기술을 통해 복잡한 처리 프로세스도 정확하고 안정적으로 모니터링할 수 있어 효율을 높이고 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 엔드레스하우저의 서비스 엔지니어가 플랜트 수명 주기 전체에 걸쳐 추적 가능하고 공인된 교정과 현장 감사를 포함한 종합적인 서비스를 통해 고객을 지원합니다.
엔드레스하우저의 폭기 제어 솔루션을 통해 가능한 에너지 비용 절감 효과
특허 및 특허 출원 건수
전 세계에 설치된 기기 수