정밀 계측 기기를 통해 부유선광(flotation)이나 농축(thickening) 같은 프로세스의 결과를 극대화
광석 품위(品位)의 저하는 채광 운영에서 직면하는 중대한 과제 중 하나입니다. 물론 농축(thickening)이나 부유선광(flotation) 같이 원자재를 최대한 활용하는 다양한 처리 기법이 존재하지만 당연하게도 에너지, 화학물질, 그리고 물이 소비됩니다. 특히 시장과 가격이 변동하는 시기에 생산성과 비용 간의 균형에 도달하려면 추출 프로세스를 최적의 수준에서 실행해야 합니다.
35%
productivity loss in mining
That is the result of a study done by the international consulting group McKinsey. They state that mines worldwide lost roughly one third of their productivity in the years 2004-2014.
부유선광과 농축은 현대의 채광 분리 프로세스에서 필수적인 단계이지만, 상호 연결된 다양한 변수 때문에 최적의 분리 프로세스를 구현하는 과정은 매우 복잡합니다. 부유선광과 농축 단계 모두에서 화학물질을 사용하는데, 이는 주요한 비용 발생 요인 중 하나입니다. 또한 많은 양의 물을 소비하는데, 일부 채광 지역에서는 물이 매우 부족한 자원이기 때문에 먼저 플랜트에서 해수 담수화 등의 프로세스를 통해 물을 생산해야만 합니다.
침출
부유선광
농축
어플리케이션
침출
침출은 산성 용액을 사용하는 추출 방식으로, 파쇄광에 산성 용액을 분사하여 원하는 금속이 함유된 귀액을 생성합니다. 사용되는 산은 침출할 광석 유형에 따라 달라집니다.
분야별 전문성
산성 용액의 농도와 관주 유량은 수율과 산 소비량에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 엔드레스하우저는 이러한 산의 성질에 견디고 데이터의 신뢰성을 높이는 계기를 제공합니다.
엔드레스하우저의 디지털 분석 센서에는 비접촉식 디지털 데이터 전송 기능이 있으며, 사전 교정된 센서를 사용한 간단한 센서 교체로 프로세스 가동 중지를 최소화하고 정기적인 재생으로 센서 수명을 늘릴 수 있습니다.
부유선광은 500미크론 또는 35메시보다 미세한 광물 입자를 회수하기 위해 금이나 구리 같은 다양한 채광 프로세스에서 이용됩니다. 이 프로세스의 효율성을 위해 가장 중요한 파라미터로는 원료의 유량 및 밀도 측정, 포말 높이, 포말 및 액체 슬러리 인터페이스의 정밀 측정, 액체 pH 및 Eh, 화학적 시약의 주입 및 품질, 교반에 사용 시 포말 품질 및 공기 흐름 등이 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 이러한 작업을 위한 계기를 제공할 뿐만 아니라 프로세스에서 최적의 계기를 사용할 수 있도록 보장하는 다양한 측정 기술을 보유하고 있습니다.
농축은 중력 침강에 기반한 광물 농축 프로세스입니다. 고체는 탱크 바닥에 침전되는데 응집제를 첨가하면 이 프로세스가 가속화됩니다.
분야별 전문성
중요한 지표로는 층 레벨, 층 매스, 총 슬러리 부피의 계산을 위한 하향류 밀도 및 유량 그리고 최종 품질 보증을 위한 상향류 투명도가 있습니다. 오퍼레이터는 이 파라미터들의 측정을 통해 탱크 오버플로우 위험을 최소화하여 전체 프로세스의 효율성과 안전성을 높일 수 있습니다.
층 레벨의 측정은 이 프로세스에서 가장 중요한 파라미터 중 하나입니다. 층 레벨은 수중 음파 탐지 기술을 사용해 정확하게 측정할 수 있습니다. 유량계로 측정하여 층 레벨에 따라 응집제의 주입을 최적화할 수 있습니다.
"가장 큰 문제는 고객이 센서에서 수집 할 수있는 데이터의 잠재력을 최대한 활용하지 않는다는 것입니다. 데이터의 97 %가 활용되지 못하는 현실입니다."
장점
낮은 생산성, 높은 OPEX, 고비용 유지보수 등 추출 프로세스에서 직면하는 과제가 무엇이든, 풍부한 전문 지식을 갖춘 엔드레스하우저의 컨설턴트들은 프로세스를 어떻게 개선해야 하는지 정확하게 파악하고 있습니다. 엔드레스하우저 컨설턴트들은 지난 60여년간 산업별로 최적화된 계측 기기 포트폴리오를 통해 고객과 함께 탁월한 성과를 이룩해 왔습니다.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
시멘트 생산: 선택과 집중
제품 품질을 저해하지 않으면서 비용을 효율적으로 절감하려면 신뢰할 수 있는 계측 기기에서 나온 정확한 프로세스 데이터가 필수적입니다.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
운영 효율성을 높일 수있는 신뢰할 수 있는 파트너를 선택하십시오.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.