혹독한 비용 및 생산 최적화로 인해 많은 설비 운영자들은 인력을 감축할 수 밖에 없는 상황에 직면해 있습니다. 그러나 최첨단 기술을 사용하지 않을 경우 유지보수 비용의 절감은 상당한 위험을 초래할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 뿌리는 계측 기기 제조입니다. 따라서 엔드레스하우저의 책임은 계측 기기의 올바른 설치와 측정에 있습니다. 엔드레스하우저는 기계 엔지니어들과 협력하여 언제 어디서나 고객이 가장 필요로 할 때 가장 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다.
물/증기 회로의 무결성 보존
보일러의 파이프, 배열 회수 보일러(HRSG), 콘덴서 및 터빈 블레이드가 끊임없이 용수 및 증기와 접촉하는 과정에서 발생한 침전물/스케일링 및 부식은 물/증기 시스템의 전체 효율에 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 표준화된, 모듈식 수질 제어 솔루션 (SWAS)을 통해 전도도, pH, 규산염, 용존 산소 등 중요 파라미터를 정확하게 측정합니다.
증기 측정 시 분쟁 방지
신규 발전 플랜트가 계약서에 명시된 열 효율을 제공하지 못할 경우 보일러 공급업체와 터빈 제조업체가 공급된 증기의 양에 대해 서로 다른 의견을 가질 수 있습니다. 따라서 합의된 표준(ISO 5167)과 dp 유량계 주요 소자를 사용하면 타사 전문가가 증기 용량/질량에 대한 계측기, 설비 및 설계 계산을 손쉽게 검증할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 차압식 유량계 (DP) 팀은 고객의 요청에 따라 맞춤형 지원을 제공합니다.
- 증기 체적/질량에 대한 설계 계산 제공
- 특히 영구 압력 손실 측면에서 최고의 검출부 제공
- 올바른 설치, 액세서리, 적용 및 시운전을 위한 지원 및 자문 제공
연도 가스 탈황(FGD)에서 pH 측정의 자동화
pH 값은 연도 가스 세정 시스템의 정상적인 작동을 위해 매우 중요합니다. 궁극적으로는 석회(Ca[OH]2)나 석회석(CaCO3) 같은 흡착제의 공급 속도를 제어하는 데 사용됩니다. 스크러버의 효율은 pH에 따라 크게 달라지고, 이산화황(SO2)을 확실하게 흡착할 만큼 충분히 높아야 합니다. 하지만 너무 높으면 석회가 낭비되고 석고가 오염됩니다.
분야별 전문성
이러한 조건에서는 pH 센서의 세정과 교정을 자동화할 것을 제안 드립니다.
- 유지보수 비용 및 소모품 사용 감소
- Liquiline Control CDC90을 통한 측정 개소의 원격 제어 및 관리
- 높은 가용성 유지, 계획되지 않은 가동 중단 방지, 수작업 유지보수로 인한 가동 중단 감소
증기 측정과 관련된 문제 해결
증기 질량 및 에너지를 측정할 때 최상의 결과를 얻으려면 올바른 보정과 충분한 직관부가 필요합니다. 증기는 OIML 같은 국제 상거래 표준에서 제외되지만, 정확하고 신뢰할 수 있는 측정이 반드시 필요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 증기 측정용 유량 측정 솔루션 (압축 공기, 천연 가스 등)은 에너지 측정이나 질량 유량 측정을 위해 공장에서 완벽하게 구성되어 출고됩니다. 또한 정확하게 증기를 측정할 뿐만 아니라 청구 관련 측정 포인트 및 상거래용 측정도 지원합니다.
- 사전 조립되어 테스트를 거친 후 고객맞춤 구성 후 제공
- 계획, 시운전 및 운영 중에 발생할 수 있는 일반적인 오류 방지
- 발전 및 배전 플랜트의 효율에 관한 에너지 측정 및 보고
계획, 조달, 설치 및 유지보수 비용 절감
과거에는 콘덴서/온수조, HP/LP 급수 히터, 플래시 및 서지 탱크의 레벨 측정을 위해 디스플레이서를 사용했는데, 정확도, 밀도 변화 그리고 설치상의 차이 때문에 출력이 달라지는 경우가 자주 있었습니다
분야별 전문성
바이패스 챔버 솔루션에 설치된 가이드 레이다 (GWR) 계기는 이러한 측정 작업을 위한 합리적인 비용의 최적화된 솔루션을 제공합니다.
- 현장에서 쉽고 빠른 시운전
- 사전 구성 후 테스트를 거친 바이패스 챔버 솔루션
- 품질 보증
폐기물 에너지(Waste-to-Energy, WtE) 플랜트의 성능 향상
폐기물 에너지 플랜트의 보일러 내부, 과열기 및 소각 구역의 온도는 매우 정확하게 측정되고 제어되어야 합니다. 또한 유해한 연소 가스와 주변을 산화시키는 고열에 강한 혁신적인 써모웰 및 보호 튜브 소재가 필요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 써모웰과 보호 튜브는 이러한 환경에 적합한 재질을 사용해 제작됩니다.
- 가혹한 조건에서 측정 개소의 수명 증가
- 유지보수 비용 및 수명 주기 비용 감소
- 계획된 가동 중지 시 온도 측정 계기 교체 가능
장점
엔드레스하우저의 모든 혁신은 고객이 영위하는 모든 활동을 최적화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 엔드레스하우저는 고객이 업계의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 지속적으로 협력하고 있습니다. 결국, 고객의 성공은 바로 엔드레스하우저의 성공입니다.
핵심 정보
>1 년
엔드레스하우저의 온도 센서 수명. 폐기물 에너지 플랜트는 온도 센서에 올바른 써모웰 소재를 사용함으로써 플랜트 가동 시간과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
핵심 정보
60+
풍부한 측정 기기 분야 경험
핵심 정보
9 개월
자동화된 전극을 사용했을 때 전체 pH 측정 개소에 대해 투자비 회수에 걸리는 기간
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 최대 규모의 고효율 초임계 발전 플랜트에서 수력, 폐기물 에너지 및 바이오매스 분야의 최첨단 재생 에너지 솔루션에 이르기까지 다양한 발전소에 최상의 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 제품과 서비스에서 탁월한 품질을 추구하고, 엔드레스하우저와 동일한 품질 보증 원칙을 적용하는 공급업체들과 파트너십을 맺고 있습니다. 엔드레스하우저는 측정 기기뿐만 아니라 광범위한 측정 솔루션도 제공하고 있습니다.
- 통합된 단일 공급업체에서 일괄 공급
- 검증, 테스트 및 사전 조립이 완료된 부품
- 부품 불일치나 납품 지연으로 인한 시간 손실이 발생하지 않음
- 설치에 필요한 노력 최소화
- 현장 컨설팅, 프로젝트 계획 및 관리, 납품, 조립, 시운전, 문서화