각 산업 분야에서 기후 중립 미래에 대한 대비가 진행됨에 따라 대기 중의 이산화탄소를 능동적으로 제거하는 기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 직접 공기 포집(DAC)은 대기 중의 이산화탄소를 직접 포집하는 방법을 제공하여 탄소 제거, 활용 및 저장에 대한 새로운 기회를 창출합니다. 이러한 혁신의 선두에 DACMA가 있습니다. 이 업체의 확장형 DAC 기술은 이산화탄소 흡수량을 극대화하는 동시에 에너지 수요를 최소화하도록 설계되어 야심 찬 기후 목표를 실용적인 산업 솔루션으로 전환하고 있습니다.
결과:
검증
측정된 CO₂ 1미터톤 단위로 정량화
가동 시간
가동 중단 전에 모든 센서 고장 감지
공정 최적화
모든 측정값을 플랜트의 실시간 제어에 반영
디지털 트윈
예측 유지보수를 위해 모든 플랜트 모듈을 디지털로 매핑
정확한 측정 데이터가 없으면 기후에 미치는 영향을 검증할 수 없습니다. 규제 당국의 승인부터 산업 규모 도입에 이르기까지 직접 공기 포집(DAC) 시스템을 성공시키려면 에너지 소비량과 이산화탄소 포집량을 정확하게 추적해야 합니다. 이 플랜트에서 수집된 측정 데이터는 DACMA가 해당 기술의 향후 개발과 관련해 의사결정을 내리는 데 명확한 근거를 제공합니다.
"당사 시스템이 발전하고 규모가 커짐에 따라 엔드레스하우저는 신뢰할 수 있는 계측 장비, 기술적 노하우 그리고 새로운 과제를 함께 해결해 나가는 파트너십 접근 방식을 통해 지속적으로 지원하고 있습니다."
아드리안 코르트만(Adrian Kortmann), 프로젝트 매니저, DACMA GmbH
"정밀한 측정 기술, 글로벌 전문 지식 그리고 진정한 파트너십을 바탕으로 DACMA의 여정을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 기후 중립 미래를 위해."
프레데릭 에펜베르거(Frederik Effenberger), 탈탄소화 부문 매니저, 엔드레스하우저
과제:
직접 공기 포집(DAC) 시스템의 경우 포집된 CO₂의 양뿐 아니라 탄소 제거량을 높은 정확도로 정량화할 수 있는 성능에 따라 공정 성능이 정해집니다. 포집률을 검증하고, 공정 효율을 평가하며, 투자자, 규제 당국 및 탄소 시장이 요구하는 투명성을 확보하려면 신뢰할 수 있는 측정 데이터가 반드시 있어야 합니다.
DACMA는 컴팩트한 시스템 설계를 유지하면서 다양한 작동 조건 하에서 기체 상태의 고순도 CO₂를 측정해야 하는 문제에 직면했습니다. 계측 장비가 복잡한 설치 요건 없이도 안정적이고 정확한 측정 결과를 제공하고 수집 공정을 원활하게 통합해야 합니다.
CO₂ 유량 측정을 넘어 플랜트 성능을 종합적으로 파악하려면 압력, 온도, 에너지 소비량 등 여러 프로세스 변수 간의 상관관계를 파악해야 합니다. 이러한 파라미터는 종합적으로 포집 효율을 최적화하고, 시스템 성능을 검증하며, DAC 기술을 시범 단계에서 상용화 단계로 확대하는 데 필요한 운영 정보를 제공합니다.
기체 상태의 CO₂를 정밀하게 측정하는 Proline Promass 코리올리 유량계 앞에 있는 아드리안 코르트만(Adrian Kortmann)과 프레데릭 에펜베르거(Frederik Effenberger)
Proline Prowirl 볼텍스 유량계를 이용하면 증기 유량 측정과 에너지 소비량 추적에서 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
연속 레벨 측정용 Liquicap FMI51을 이용하면 안정적이고 안전한 공정 운영이 가능합니다.
응축수 유량을 안정적으로 측정하는 Proline Promag 전자 유량계
기체 상태의 CO₂를 정밀하게 측정하는 Proline Promass 코리올리 유량계 앞에 있는 아드리안 코르트만(Adrian Kortmann)과 프레데릭 에펜베르거(Frederik Effenberger)
Proline Prowirl 볼텍스 유량계를 이용하면 증기 유량 측정과 에너지 소비량 추적에서 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
연속 레벨 측정용 Liquicap FMI51을 이용하면 안정적이고 안전한 공정 운영이 가능합니다.
엔드레스하우저의 솔루션:
공정 투명성 및 실시간 데이터 제공
DACMA는 정확한 CO₂ 정량 분석 및 에너지 모니터링을 지원하기 위해 엔드레스하우저와 긴밀히 협력하여 맞춤형 측정 컨셉을 개발했습니다. 두 업체는 협력하면서 핵심 공정 파라미터를 지정하고, 주요 측정 포인트를 파악하며, 까다로운 운영 조건에서도 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있는 기술을 선정했습니다.
Promass 코리올리 유량계를 이용하면 기체 상태의 CO₂를 고정밀도로 측정할 수 있으며, 증기용 Prowirl 볼텍스 유량계, 응축수 유량 측정용 Promag 전자 유량계, 레벨 측정용 Liquicap 등의 추가 계측 장비를 통해 주요 유틸리티 및 공정 스트림을 확인할 수 있습니다.
DACMA는 이러한 측정값을 종합하여 전체 공정 전반에 걸쳐서 질량 및 에너지 균형 간의 상호관계를 파악할 수 있습니다. 이러한 통합 데이터가 기반이 되면 공정 최적화를 지원하고, 시스템 성능을 검증하며, 직접 공기 포집(DAC) 기술을 시범 단계에서 상용화 단계로 확대하는 데 필요한 투명성을 확보할 수 있습니다.
Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring
Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection
Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations.
Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination
Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications
Learn how Endress+Hauser instrumentation helps ensure safe and reliable capture, purification and liquefaction of biogenic CO2.
/
FAQ
DACMA GmbH는 함부르크에 본사를 두고 있으며, 대기에서 CO₂를 제거하는 직접 공기 포집(DAC, Direct Air Capture) 시스템을 개발 및 운영합니다. 기계, 공정 및 항공우주 공학 분야의 전문성을 결합하여 견고하고 확장 가능한 네거티브 배출(negative-emissions) 기술을 제공합니다. DACMA는 다양한 분야의 전문 인력으로 구성된 팀과 브라질을 포함한 국제 프로젝트를 기반으로, DAC 기술의 산업적 도입을 촉진하고 전 세계적인 기후 목표 달성에 기여하고 있습니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.