표준화된 HMI(Human Machine Interface)를 통한 쉽고 빠른 측정 개소 시운전
통일성을 통한 단순성 구현 - 프로세스에 서로 다른 측정 기술을 사용하는 다양한 기기를 설치하면 시운전, 작동 또는 유지보수가 어려울 수 있습니다. 엔드레스하우저는 통합 HMI(Human Machine Interface) 작동 개념을 통해 이러한 과제를 극복할 수 있도록 도와줍니다. 엔드레스하우저의 모든 기기는 사용자의 편의를 위해 통일된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 기기를 이해하는 데 걸리는 시간이 적기 때문에 교육과 작업 수행에 걸리는 시간도 감소합니다.
빠르고 신뢰할 수 있는 기본 설정을 위한 "Make-it-run" 마법사를 통한 파라미터 설정으로 안전한 시운전을 할 수 있습니다.
장점
사용하는 측정 기술(유량, 레벨, 압력, 분석, 온도)에 상관없이 빠르고 신뢰할 수 있는 기본 설정을 위한 "Make-it-run" 마법사를 통한 파라미터 설정으로 기기를 빠르고 안전하게 시운전하고 편리하게 작동할 수 있습니다.
국제 표준에 따른 명확한 진단 및 유지보수 정보 아이콘 및 텍스트를 통해 프로세스의 안전성을 향상시키고 자국어로 표시된 쉬운 텍스트 메시지를 통해 확신을 갖고 설정할 수 있습니다.
운영자와유지보수팀을 위해 제공된 업무 지향적 상호작용을 통해 일상 업무를 간소화할 수 있습니다. 어떤 업무든지 사용자 지향적 HMI를 통해 확실하게 수행할 수 있습니다.
행동의 결과에 대해 확신하지 못하십니까? 통합 도움말 기능이 행동에 대한 세부 정보를 제공해 잘못된 해석을 방지할 수 있습니다. 액세스 코드를 가진 누구나 저장된 데이터를 이용할 수 있습니다.
IT 및 통신 업계는 일관된 인터페이스가 소프트웨어나 전자 기기를 이해하고 구축하고 최대한 활용하는 데 걸리는 시간에 큰 영향을 준다는 사실을 입증했습니다. 엔드레스하우저는 전 세계적으로 수행되어 고객의 기대를 이해하는 데 도움이 되었던 조사를 바탕으로 독자적인 HMI 개념을 개발했습니다. 기기 앞에 있든 제어실에 있든 상관없이 데이터는 동일한 방식으로 제공됩니다. 컴퓨터에 있는 것과 동일한 아이콘이 기기에 표시됩니다.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.